Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Descobrindo novas oportunidades juntos 

Como interrupções podem se transformar em oportunidades? Nas Sessões de Insight do Fórum Global, clientes e parceiros da Endress+Hauser compartilharam como eles estão lidando com os grandes desafios enfrentados pela indústria de processos. Estas são as cinco principais considerações.

28.05.2026 Texto: Christine Böhringer Fotografia: Marc Gilgen  
A inteligência artificial é a tecnologia promissora do nosso tempo.

1 Dados precisos são o ponto de partida     

Quando se trata de processos digitais, inteligência artificial, sustentabilidade ou economia circular, sem dados precisos e confiáveis os projetos de transformação não chegam a lugar nenhum. Os dados fornecem informações sobre os processos, viabilizam oportunidades de eficiência e tornam o progresso mensurável. Dados incorretos ou não confiáveis levam a decisões erradas ou processos ineficientes, seguindo o princípio "lixo entra, lixo sai". Ao investir na qualidade dos dados, bem como em tecnologias de medição precisas e confiáveis, as empresas estabelecem os alicerces para uma transformação bem-sucedida. Nesse contexto, os sensores que monitoram parâmetros de qualidade em tempo real durante o processo estão atraindo cada vez mais atenção: a fabricante por contrato Lonza, por exemplo, demonstrou como otimiza bioprocessos utilizando a espectroscopia Raman. E novos conhecimentos sobre instalações existentes também são possíveis. A Masco Group Automation apresentou como usa tecnologias de medição não invasivas para implementar soluções de IIoT em instalações regulamentadas na indústria de life sciences. 

2 A digitalização cria valor imediato   

Além do valor medido em si, os equipamentos de medição inteligentes oferecem uma riqueza de dados que fornece informações valiosas sobre o sensor e o processo. Com protocolos de comunicação digital como HART, PROFIBUS, Ethernet APL, IO-Link, tecnologias sem fio e, em breve, a Ethernet de par único (SPE), a indústria de processos pode explorar esse baú de tesouro de dados. Ecossistemas de IIoT e aplicações digitais possibilitam a transformação dos dados em informações ao processá-los, inseri-los no contexto certo e visualizá-los. Os benefícios são imediatamente evidentes — maior eficiência, segurança e qualidade. A fabricante de produtos químicos especializados Nouryon demonstrou como usou dados de sensores e modelos digitais em uma de suas unidades para ampliar os intervalos de calibração e, assim, reduzir o tempo de inatividade da fábrica. Um exemplo dos EUA mostrou como uma estação de tratamento de águas residuais com 1.200 instrumentos de medição podem operar com apenas dois técnicos graças à digitalização — em parte porque o diagnóstico remoto de falhas e a solução de problemas remota são possíveis. 

3 A IA está encontrando seu lugar em aplicações do mundo real, mas não é uma solução milagrosa 

A inteligência artificial é a tecnologia promissora do nosso tempo. Espera-se que ela resolva problemas complexos e eleve a automação industrial a um novo patamar através de previsões contínuas. As Sessões de Insight no Fórum Global 2026 mostram que a IA é agora mais do que uma palavra da moda na indústria de processos — ela está encontrando seu espaço em aplicações práticas. A empresa francesa Purecontrol apresentou uma solução de IA para gestão de água, águas residuais e lixo. Ela determina estratégias de controle otimizadas com base em dados internos e externos. Essas estratégias são então implementadas no controlador lógico programável. O desempenho e a economia de energia já foram maximizados em mais de 600 instalações; por exemplo, no processo de aeração de estações de tratamento de águas residuais. No entanto, a inteligência artificial não é "plug and play". Ela precisa primeiro comprovar seu valor econômico, conquistar confiança e, acima de tudo, precisa dos dados certos. Além disso, a IA é apenas uma ferramenta entre muitas outras. Dependendo do desafio, abordagens mais simples e baseadas em regras — isto é, algoritmos clássicos sem componentes de aprendizagem — muitas vezes são a solução mais adequada. 

4 A sustentabilidade compensa   

Para reduzir sua pegada ecológica, as empresas estão cada vez mais recorrendo à otimização dos processos. Isso não só reduz o consumo de energia, água e matérias-primas como também reduz os custos a nível da fábrica. Projetos realizados por diversos fabricantes industriais demonstram o potencial significativo de ganhos em eficiência: na indústria de life sciences, a otimização de uma instalação para a produção de água para injeção resultou em uma economia de milhões ao longo de toda a vida útil da instalação. Em processos de limpeza no local (CIP) em cervejarias, uma nova solução reduziu o número de ciclos de limpeza em 30%. Ao mesmo tempo, a necessidade da sustentabilidade está levando a tecnologias e modelos de negócios totalmente novos. Um exemplo disso é a Streamline Innovations. Usando um novo processo, essa empresa estadunidense converte quimicamente sulfeto de hidrogênio em enxofre elementar, o que torna a indústria pesada mais ecológica. Fundada há 10 anos, ela é hoje uma empresa com receita anual superior a $100 milhões. 

5 Hoje, a inovação exige cocriação  

O mundo está se tornando cada vez mais complexo. Novas tecnologias estão evoluindo em um ritmo acelerado e tudo está interconectado: é por isso que nenhuma empresa é capaz de navegar por essa transformação sozinha. A cocriação é essencial para o desenvolvimento rápido de produtos e soluções transformadoras e, de forma conjunta, criar valor que beneficia todas as partes interessadas. Na indústria de processos, a colaboração igualitária entre fabricantes de sensores, construtores de plantas industriais, especialistas em automação, clientes finais e outros parceiros está se tornando uma vantagem decisiva. Ela substitui as relações tradicionais com fornecedores e é caracterizada pela transparência, compartilhamento de conhecimento e confiança. Como resultado, um melhor planejamento é possível por toda a cadeia de suprimentos. Essa colaboração oferece aos clientes produtos e soluções que atendem às suas necessidades e ajuda as empresas a reduzir os riscos de desenvolvimento.   

Leia sobre tópicos semelhantes

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
'changes', revista da empresa 1/2026 PDF, 7.5 MB
Moldando a transformação sustentável
download icon Download